1965666_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1965666_ja-JP

1965666_ja-JP

Imx93 GPIO割り込み

カーネルドライバーでGPIO割り込みを使用する方法(Linux 6.6の場合)

誰かがGPIOの割り込みを使用してLinuxドライバーのサンプルコードを共有できますか

Re:Imx93 GPIO割り込み

cortex-Mが起動していなくても割り込みはOKです。

同じGPIO(GPIO2)上のCortex-AとCortex-Mで中断することは可能ですか?

Re:Imx93 GPIO割り込み

現在のドライバーソースとdtsを追加します。

gpio_interrupt /proc/interrupts で宣言されています

root@board:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
 13:      36966      43746     GICv3  26 Level     arch_timer
 14:      11423      14496     GICv3 106 Level     timer@44290000
...
 96:          0          0     GICv3  98 Level     42560000.spi
 99:       7450          0     GICv3 119 Level     mmc1
100:          0          0  gpio-vf610   0 Edge      42860000.mmc cd
101:          0          0  gpio-vf610  10 Edge      gpio_interrupt
...
Err:          0


/sys/kernel/debug/gpio で、GPIO は OK と認識します。

root@board:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip0: GPIOs 512-543, parent: platform/43810000.gpio, 43810000.gpio:
..
 gpio-522 (IRQ_AEMPTY          |gpio_interrupt      ) in  hi IRQ
 gpio-523 (IRQ_AFULL           )
..


すべてが問題ないようですが、スコープでGPIOの変更を確認しました。しかし、割り込みは検出されませんでした。

何かアイデアはありますか?




タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:45 AM
更新者: