1964308_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1964308_ja-JP

1964308_ja-JP

mimx8ud7cvp08sc の BSDL はどこでダウンロードできますか?

mimx8ud7cvp08sc の BSDL はどこでダウンロードできますか?

日時: mimx8ud7cvp08sc の BSDL はどこでダウンロードできますか?どうもありがとうございます。日時: mimx8ud7cvp08sc の BSDL はどこでダウンロードできますか?

ありがとうございます。しかし、私はあなたのリンクが間違っていると思います。
これはzipで、フォルダ名があります:i.MX 8ULP(15x15パッケージ)のBSDLファイル。

フォルダ内では、ファイル名は imx8ulp_fccsp512_full.bsdl です
メモ帳を使用して開くと、パッケージタイプが表示されます:MAPBGA_9x9

しかし、mimx8ud7cvp08sc は 512 ピンではなく 485 ピンしか持たず、パッケージは 9x9 ではなく 15x15 にする必要があります。
では、ダウンロードしたzipファイルが正しくないのでしょうか?それとも誤解しているのでしょうか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:30 PM
Updated by: