1964211_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1964211_ja-JP

1964211_ja-JP

S32DSを使用してビルドする際のCPU周波数の低下

昨日まで、S32DSを使用してプロジェクトを構築するときは、1分未満しかかかりませんでしたが、今では3分以上かかります。

S32DSが構築されている間、CPU周波数は3GHz未満です、最初に私は私のコンピューターにいくつかのハードウェアの問題があると思いました(私のラップトップは新しくて強力なもので、CPUは14900HXです)、次にEBを使用してコードを生成しようとしました、今回はCPU周波数が5GHzよりも高いので、それはいくつかのコンピューターの問題ではないように見えます、 いくつかのS32DSの問題に似ています

誰かが以前にこの問題を抱えたことがありますか、私は助けが必要です!

Re:S32DSを使用してビルドする際のCPU周波数が低い

同僚に頼んでくれませんか?以前にそのような問題に直面したかどうかを確認します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:49 AM
更新者: