1962821_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1962821_ja-JP

1962821_ja-JP

pca9450、入力電源3.3V

PCA9450と5Vの入力電圧を使用した生産設計を行っています。この設計は、入力電圧が 3.3V のシステムに移植されています。リスクを減らすために、設計の変更を最小限に抑えたいと考えています。Vsys/Vin を 5V から 3.3V に変更すると、Buck4 と LDO5 は公称値まで動作しませんが、残りの Buck と LDO の出力はすべて正常に動作すると仮定しています。私たちのすべて

1) 私の操作に関する仮定は正しいですか?

2) BUCK4 出力を使用していない場合、PCA9450 の LX4 ピンと BUCK4_FB ピンをフローティングのままにしておくことはできますか、また I2C コマンドを発行して BUCK4 を明示的に無効にする必要がありますか。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:34 PM
Updated by: