1961563_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1961563_ja-JP

1961563_ja-JP

RT1170EVKB USB-RNDIS自動認識


こんにちは、RT1170EVKB上のVNICサンプルとlwIPサンプルを使用して、WindowsPCとの通信に成功しました。

しかし、Windows PCで通信できるようにするためには、「fsl_rndis.inf」をインストールする必要がありました作成するイーサネットデバイスのファイル。

問題は、これがWindowsでは機能することですが、Linux(Ubuntuなど)でRNDIS機能を使用する方法がわかりません。

RNDISがすべてのオペレーティングシステムで自動的に認識されることを願っています。

Linuxなど、Windows以外のオペレーティングシステムでRNDISモードを有効にする方法はありますか?

よろしくお願いいたします。

日時:RT1170EVKB USB-RNDIS自動認識

イーサネットデバイスがUBUNTUで自動的に認識されることを確認しました。

この質問はキャンセルしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:35 PM
Updated by: