我使用 RT1176 制作了一个定制板
我将以太网 1G 部分配置为与 RT1176-EVK 相同。(芯片为RTL8211)
但是,我将 MDC MDIO 线更改为 K1、L1,并且目前正在使用内部 SRAM DTC 进行调试,因为我使用的是 eMMC Boot 而不是 Flash。我正在附加内存配置。我还使用 SDK 2.13.1 和 2.15 版本的 evkmimxrt1170_lwip_dhcp_freertos.cm7 项目进行了测试,
但DHCP仍处于Selecting状态。
我确认它可以与 Evkit 正常配合使用。
有没有可以解决这个问题的指南?
你好
我仍然需要这个问题的答案。
此致,
郑智宇