Hi,
現在 、bsp41 を使用しており、 S32G-RDB3 ボードでGMAC0をSGMIIモードで動作するように構成しようとしています。RDB3 イーサネット イネーブルメント ガイドに基づいて、次の設定が必要であることを理解しています。
U-Boot と Device Tree で必要な変更をすでに行っています。しかし、 DIPスイッチ や SJA1110ファームウェアの役割についてはよくわかりません。具体的には:
また、ドキュメントに記載されている P1-1G-P4-1G.bin ファイルを見つけることもできません。SGMII モードの SJA1110 スイッチ ポートの設定方法や、正しいファームウェア ファイルの取得に関するガイダンスを教えてください。
あなたが提供できる洞察やガイダンスは大歓迎です。
ありがとうございます
XDの
こんにちは@XD、
フィードバックをありがとう!SDKリクエストには時間がかかる場合がありますが、前の回答があなたの質問を解決した場合、それを受け入れられたソリューションとしてマークできますか?
RDB3ボードでSJA1110 SDKを使用する際に問題が発生した場合は、いつでも新しい投稿を作成できます。
よろしくお願いいたします
Hi @alejandro_e
詳細な説明をいただきありがとうございます。とても助かりますし、本当に感謝しています。SDKソースコードを取得するためのリクエストを送信しましたので、アクセス可能になったらご連絡いたします。
ありがとうございます
XDの
こんにちは@XD
あなたの質問に答える:
S32G-VNP-RDB3製品ページのデザインファイルセクションにある回路図のスイッチの信号をたどると、それを確認できます。
したがって、DIPスイッチを変更して、期待どおりの動作にする必要があります。
イーサネット有効化ガイドに記載されているように、バイナリを自分でコンパイルすることもできますが、次の構成で GoldVIP パッケージで見つけることもできます[GoldVIP User manua, Rev. 1.12.0 — 18 June 2024]:
このパッケージはAUTO-SW-PACKAGE-MANAGERからダウンロードできます。
ユーザーマニュアルは documentation フォルダにあり、SJA1110バイナリは binaries フォルダにあります。
RDB3 の GoldVIP イメージ (バイナリ フォルダにもあります) をフラッシュして実行すると、ファームウェアがブートログのSJA1110にフラッシュされることがわかります
...
必要なのは、イーサネット有効化ガイドの説明に従ってジャンパを設定することだけです。
J189:ピン1-2:ショート、ピン3-4:ショート
必要に応じて構成を変更できますが、パッケージにアクセスするにはNDAが必要であることに注意してください。これは、「ソフトウェアの取得」セクションのステップ3にあるイーサネットイネーブルメントガイド(https://www.nxp.com/document/guide/get-started-with-the-sja1110-evm:GS-SJA1110-EVM)のステップ1のリンクをクリックすると確認できます。
この情報が役に立ったかどうか教えてください。