おはようございます
CW 10.6 v で C99 を有効にしたいと思います。私はマイクロmc9s08ac32を使用していますが、マニュアルを見て「#pregma c99 on」と「#define EWL_C99 1」の両方のディレクティブを使用しましたが、どちらの場合も成功しませんでした。
おそらく設定から有効にする必要がありますが、有効にするオプションが見つかりませんでした。プロパティ>C / C ++ビルド>ツールの設定に移動しましたが、C99については見当たらず、HS08コンパイラのみが表示されました。
何かアドバイスをいただけますか?
こんにちはトランシディコ
残念ながら、CodeWarrior v11 は C90 にも準拠しています。
これまでのところ、NXPにはC99をサポートするHCS08用のIDEがありません。
よろしくお願いいたします。
張 俊
おはようございます、親切なお返事ありがとうございます。
このマイクロにC99をどうにかして使ってみたいのですが、使えないのでしょうか?
コンパイラがサポートしていないことを理解していますが、互換性のあるコンパイラは他にありませんか?
CodeWarrior 11.1vをインストールすると、C99はサポートされませんか?それとも、私にとってC99をC90に変換するものはありませんか?
ありがとうございます
こんにちはトランシディコ、
HCS08コンパイラはC90規格に準拠しています。C99 はサポートされていません。
ありがとうございます
張 俊