1958591_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1958591_ja-JP

1958591_ja-JP

RT1170EVKB USB-RNDIS

こんにちは、MIMXRT1170-EVKBでUSB-RNDIS機能を使用するためのテストを行っています。

SDK で提供されている lwip_dhcp_usb_bm コードを実行すると、「USB host init success.」というメッセージが表示されますが、その後は何も起こりません。

コードをデバッグすると、USB_HostApplicationInit()の次の部分で無限ループに陥っていることがわかりました。

while (!g_RndisInstance.attach)
{
USB_HostTaskFn(g_RndisInstance.hostHandle);
USB_HostClassTask(&g_RndisInstance);
}

EVKBにジャンパ設定が必要ですか?それとも、テストの実施が間違っていますか?

これが私のテストの現在の状態です。

1.EVKBボードのジャンパ設定を変更していません。
2. SDKバージョン:2.16.000
3.USB1からPCへ

よろしくお願いいたします。

Re: RT1170EVKB USB-RNDIS

ご協力いただきありがとうございます。

vnicとlwipを組み合わせてrndisの送受信機能のテストを完了しました。

回复: RT1170EVKB USB-RNDIS

Hi @seobi ,

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお寄せいただきありがとうございます。

ボードのジャンパーはデフォルトのままにしておく必要がありますが、アダプターと電話をボードに接続する必要があります。

これをテストする方法の詳細については、次のドキュメントを確認してください: boards\evkbmimxrt1170\lwip_examples\lwip_dhcp_usb\bm\cm7\MCUXpresso SDK USB RNDIS & LWIP ユーザー Guide.pdf

Gavin_Jia_0-1727059681081.pngGavin_Jia_1-1727059707164.png



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:00 AM
更新人: