1958470_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1958470_ja-JP

1958470_ja-JP

QNXがNXPに登場

こんにちは、サポートチームの皆様

評価ボード S32G-VNP-RDB3 で QNX イメージを起動することに関する質問があります。QNX ソフトウェア センターから参照イメージを入手できます。

QNX BSPビルドプロセスの出力は.uiです。ファイル。

すでに Linux Yocto BSP パッケージが動作しており、これをビルドして SD ブートを使用しました。これは.sdカードです正常に起動しているイメージ。Linux イメージ ファイルの代わりに QNX イメージを使用しようとしましたが、起動しません。

以下の質問があります:-

  1. QNX を起動するには、Linux Yocto ビルドから u-boot または ATF に変更を加える必要がありますか?
  2. 起動するには QNX イメージ形式に何か変更が必要ですか?

PS: QNX ビルドから生成された生のファイルのブートも試みました。起動もしませんでした。

Re: QNX bring up in NXP

Silicon Signalsで試してみるといいでしょう

Re: QNX bring up in NXP

こんにちは@shebin

QNX は NXP 製品ではないため、それに関する情報はあまりありません。そうは言っても、役に立つかもしれないアプリケーション ノートがあります: AN14355 はS32G3 製品ページでいつでも入手できます。このドキュメントの目的は、QNX で PFE を使用する方法を説明することですが、uboot と ATF を設定してフラッシュする方法、および SD カードを設定する方法を説明するセクションがいくつかあります。セクション4「前提条件」「5「コンポーネント」」 、および5.2.4「準備された SD カードのサンプル パーティション」を確認してください。確実に動作させるために、ドキュメントに記載されているコンポーネント バージョンを使用することを強くお勧めします。

一部の手順は PFE のコンポーネントを構成するためのものであるため、スキップできる可能性があります。


この情報で問題が解決したかどうかお知らせください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-14-2026 03:26 AM
更新者: