1957647_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1957647_ja-JP

1957647_ja-JP

iMX8ULP の VSCode で M33 コアのデバッグを開始できません

iMX8ULPプロセッサ内のCortex M33コアのデバッグセッションを開始してみます。AN14120の「i.MX 8ULPのVS Codeを使用したCortex-Mのデバッグ」の指示に従い、i.MX 8ULPのJ-Linkデバッガにアタッチする手順で立ち往生しました。 デバッグボタンが表示されたパネルをアタッチした後、デバッグはブレークポイントで停止せず、一時停止ボタンはコードの実行を停止しません。また、Cortex A35でLinuxを実行しています。デバッグ コンソール出力と .vscode ファイルが添付されています。

Re: iMX8ULP の M33 コアの VSCode でデバッグを開始できません

フラッシュして、うまくいきました、ありがとう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 05:59 AM
Updated by: