1957579_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1957579_ja-JP

1957579_ja-JP

TWR-KM34Z75M メンテナンスモード

Hi

TWR-KM34Z75M ボードがメンテナンス モードになります。J-Linkでメモリを消去しているのですが、再度リセットボタンを押すとメンテナンスモードになります。そのために私がしなければならないことは何ですか?

ありがとう

日時:TWR-KM34Z75Mメンテナンスモード

こんにちは、各ボードのボードMK20に同じデバッガーがあることを確認しましたが、J-Linkドライバーで試してみていただけますか?

SEGGER - The Embedded Experts - ダウンロード - J-Link / J-Trace

Pavel_Hernandez_0-1727216503409.pngPavel_Hernandez_0-1727216503409.png

Pavel_Hernandez_1-1727216511671.pngPavel_Hernandez_1-1727216511671.png

よろしくお願いいたします
パベル


日時:TWR-KM34Z75Mメンテナンスモード

こんにちは@Pavel_Hernandez 

OpenSDAシリアルおよびデバッグアプリケーションに記載されている手順を試しましたが、cmsis-dapを正常にアップロードできました.bin私のボードのブートローダーセクションにあるファイル。しかし、再接続してMCUXPressoを使用すると、ボードが表示されない(PFA)だけでなく、ボードはメンテナンスボードから来ていません。

ブートローダーセクションに入った後、コピーファイルが表示されていません。

Screenshot 2024-09-23 101945.pngScreenshot 2024-09-23 101945.png



日時:TWR-KM34Z75Mメンテナンスモード

こんにちは、ボード上のデバッガは同じである必要があるため、同じファームウェアを使用できることを心配しないでください。

試してみませんか?さらに疑問がある場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします
パベル

日時:TWR-KM34Z75Mメンテナンスモード

ご回答ありがとうございます@Pavel_Hernandez

しかし、与えられたリンクにはTWR-KM34Z50Mのファイルがあり、TWR-KM34Z75Mに必要です。


日時:TWR-KM34Z75Mメンテナンスモード

こんにちは、私の名前はPavelです、そして私はあなたのケースをサポートします、私はあなたの情報を確認しました、そして時々メンテナンスモードのモードは時々frdmのMK20(デバッガー)がファームウェアを更新する準備ができているときです。

*したがって、このスレッドは、ボード上のデバッガーがメンテナンスモードから抜け出すのに役立ちます。

OpenSDAシリアルおよびデバッグ・アダプタ |NXPセミコンダクターズ

よろしくお願いいたします
パベル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 02:52 AM
更新人: