1957334_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1957334_ja-JP

1957334_ja-JP

i.MX8DXL OpenDDS do_packageエラー

Hello,

Yocto Scarthgapバージョンのbitbakeを始めました。私は自分のディストリビューションにmeta-openddsレイヤーを追加しました。

OpenDDSからレイヤーをクローンし、レイヤーをbblayers.confファイルに追加しました。

私は "IMAGE_INSTALL:append = "opendds" として local.conf ファイルに OpenDDS を追加しました

しかし、bitbakeを起動すると、 opendds-3.29.1-r0 do_package stepで次のエラーが発生します。

このエラーの後、yocto イメージは作成されますが、opendds の  subscriber または publisher example アプリケーションはどれも rootfs に追加されません。

エラーログ:
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libTAO_Valuetype.so.2.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds-dev、opendds(ファイルで使用:\/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/FindTopic/findtopic)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libOpenDDS_Dcps.so.3.29.1の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:\/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/FooType/libDcpsFooType.so.3.29.1)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libTAO_Valuetype.so.2.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds-dev、opendds(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/security/IDL_Serialization/Security_IDL_Serialization)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libACE.so.6.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/ACE_wrappers/TAO/tao/PI/libTAO_PI.so.2.5.21)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libOpenDDS_Rtps.so.3.29.1の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:\/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/RtpsDurableReplay/publisher)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libTAO_PortableServer.so.2.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/ACE_wrappers/TAO/orbsvcs/ImplRepo_Service/tao_imr)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libOpenDDS_Dcps.so.3.29.1の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/Reliability/IDL/libReliability.so.3.29.1)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libOpenDDS_Dcps.so.3.29.1の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/Prst_delayed_subscriber/publisher)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libOpenDDS_Dcps.so.3.29.1の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/security/ConcurrentAuthLimit/ConcurrentAuthLimit)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libACE.so.6.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/KeyTest/IsBounded)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libTAO.so.2.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/FACE/CallbackAndReceive/Publisher/publisher)
エラー:opendds-3.29.1-r0 do_package:opendds-dev:libACE.so.6.5.21の複数のshlibプロバイダー:opendds、opendds-dev(ファイルで使用:\/home/yocto/yocto-nxp/build-nxp/tmp/work/armv8a-poky-linux/opendds/3.29.1/packages-split/opendds-dev/usr/share/DDS_ROOT/tests/DCPS/LivelinessTimeout/publisher)

これらのエラーを助けていただけませんか?

よろしくお願いいたします。

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoYocto ProjectRe:i.MX8DXL OpenDDSのdo_packageエラー

Hi @pengyong_zhang,

応援いただき、誠にありがとうございました。

以下のリンクのGitHubの問題のおかげで、KirkstoneのOpenDDS 3.24 do_packageの問題を解決しました。

Link: https://github.com/OpenDDS/meta-opendds/issues/47

よろしくお願いいたします。

Re:i.MX8DXL OpenDDSのdo_packageエラー

HI @cebel 

これは、opendds-dev パッケージに複数の共有ライブラリ (shlib) プロバイダがあり、ファイルの競合を引き起こす可能性があるためです。具体的な問題は、複数のライブラリファイル(libACE.so、libOpenDDS_Dcps.so、など)複数のパッケージによって提供される場合があり、ビルド中に競合が発生します。

解決策の提案を次に示します。

1. OpenDDS パッケージの依存関係をチェックして、重複する依存関係ライブラリ ファイルがないことを確認します。
2. Yocto の設定をチェックして、すべてのライブラリ ファイルが正しくリンクされていることを確認します。
3. Yoctoの依存関係管理ツールを使用して、ライブラリファイルの競合を解決します。

B.R

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 12:13 AM
Updated by: