1957295_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1957295_ja-JP

1957295_ja-JP

S32K144 MCUを使用して同じFTMインスタンスのFTMチャネルで異なる周波数を使用する方法

私はS32K144 MCUを使用しており、FTMペリフェラルインスタンス0を使用しています。

FTM0_CH0とFTM0CH1で異なる周波数を生成したい。

しかし、私が観察したことは、APIによって1つのチャネルの周波数/周期を変更すると、 次のようになりますFtm_Pwm_Ip_UpdatePwmPeriodAndDuty(FTM_INSTANCE_0、channel0、35000、12000、TRUE);

その後、他のチャンネルの周波数も変更されます。


すべてのチャンネルのMOD登録が同じであることがわかりました。したがって、周波数を変更するためにMOD値を変更すると、FTMインスタンス全体の周期が変更されます。


しかし、同じFTMインスタンスのチャネルで異なる周波数を使用したい場合はどうでしょうか。

どうすればそれを達成できますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:10 AM
Updated by: