最近在我们自己的 PCB 上调试 LPC11U68 失败了。症状是程序可以下载并运行,但断点不再导致中断。许多“运行”命令(例如单步、单步返回、单步跳过)都没有效果。运行(快捷键 f8)工作正常。暂停图标工作正常。
到目前为止,我们已经 1) 更换了目标 LPC11U68 的 PCB,2) 更改了 LPC-Link2 接口,3) 重新启动了 MCUXpresso,4) 重新启动了主机。
任何建议都将不胜感激。
jDrum
再次问好。
自第一次(也是唯一一次)失败以来,调试器一直运行正常。正如我们已经说过的,修复方法是使用控制台中的 gdb 调试器。
我们仍然不知道为什么 IDE 调试器会锁定(它不会到达设置的断点,甚至不会执行任何一步)。无论重新启动、重新编译或重新引导多少次都无法解决问题。在那次事件期间,程序仍然运行正常,可以暂停,但无法进行 IDE 类型的调试。
我们将在两周后设置解决按钮。
jDrum
我们在
MCUXpresso IDE v11.8.0 [内部版本 1165] [2023-07-26]。该 MCU 和 SDK 不适用于 LPC11U68。
由于我们通过使用 gdb 让调试器再次运行,因此可以像以前一样设置断点。该芯片最多接受 3 个断点。
jDrum
您好,我建议清理项目,刷新并重新构建。我有办法重播这个吗?您使用的 MCU 是什么?
你能告诉我IDE版本和SDK是什么吗?
此致,
帕维尔
再次问好。进一步更新
通过使用 gdb 调试器,我们能够在 sprintf() 的汇编代码深处设置断点。当我正在寻找机器语言窗口时,程序最终遇到断点并停止了。
也许代码陷入了无限循环并且从未到达任何设置的断点,但这并不能解释为什么调试器即使在程序启动时也不会单步执行。
附上 IDE 的屏幕截图。
jDrum
仍然疑惑。