大家好,
我对这些 NXP 设备还不熟悉。
我计划在我的相机应用中使用 NXP,但在此之前我想知道 NXP 处理器支持哪些相机传感器,
如果您可以列出一些或任何链接来了解受支持的相机传感器是什么。
我正在寻找 2MP、5MP、8MP 和 13MP 相机列表,例如支持哪些相机传感器。
谢谢!非常感谢您的回复。
谢谢你们。
你好@Manuel_Salas
非常感谢您提到IMX Linux 发行说明 - 我在“视频捕获驱动程序”下的“MIPI 摄像头 CSI”下找到了图像传感器列表https://www.nxp.com/docs/en/release-note/IMX_LINUX_RELEASE_NOTES.pdf
将要
感谢您的解决方案,
但只是知道 NXP 也支持来自 arducam 或 raspberry pi 相机模块的相同传感器,对吗?
另外,我正在使用 IMX708 相机传感器,但在给定的链接中我无法确认它是否适用,也无法找到视频捕获驱动程序。
我正在寻找可与 NXP IMX219、IMX477、IMX708 配合使用的相机传感器
并且还想知道如果我在单个 NXP 板上使用 3 个不同的摄像头,是否所有摄像头都可以同时工作。
任何链接或参考都将不胜感激,同时也感谢您的上述回复并注意到这一点。
谢谢。