LPC54616ユーザーマニュアルに記載されているLINのUSART0によって生成されたブレーク信号は利用できないようです。LINモードでUSART0を使用してブレーク信号を生成する方法と、USARTの初期化を設定する方法を知りたいですか?
私が言いたいのは、現在usart0を使用してlinバス機能を実行していますが、LINパケットを送信するときに問題が発生しているということです。LINパケットはブレーク信号(同期インターバル(ブレークフィールド))で始まります。この信号を正常に送信するにはどうすればよいですか?また、USART0割り込みはどのように構成できますか?
こんにちは、私の名前はパベルです、そして私はあなたのケースをサポートします、あなたはフレームの開始または停止を意味しましたか?もう少し詳しく教えていただけますか?
よろしくお願いいたします
パベル