1951857_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1951857_ja-JP

1951857_ja-JP

CANコネクティビティ

Hi ,

IMX6 ULLのevkボードを持っています。私の理解では、CAN機能があるということです。

DB-9コネクタをボードに接続するためのコネクタを、ボックスに付属のベースイメージでCANが有効になっている場合、または有効にする方法を教えてもらえますか。

よろしくお願いします。
アトゥル

i.MX6ULRe:CAN接続性

Hello, 

正確な部品番号を探している場合は、WF1250801200ですが、もう生産されていないようです。

このリンクを参照して、9ピンDコネクタのピン配置を確認できます。

Alejandro_Salas_0-1727104403705.pngAlejandro_Salas_0-1727104403705.png

よろしくお願いいたします。

Salas.


Re:CAN接続性

Hi @Manuel_Salas ,


コネクタを提供できない場合は。8ピンポートの各ピンの使い方を教えてください。例えば、どのピンにCAN0_H、どのピンにCAN0_Lするなど。


ありがとうございます

アトゥル

Re:CAN接続性

Hi @Manuel_Salas ,


ご返信ありがとうございます。imx6ullボードの缶ポートをDB-9コネクタに接続するためにコネクタを使用してほしいのですが、ボードのパッケージには含まれていなかったからです。


よろしくお願いいたします。

アトゥル

Re:CAN接続性

こんにちは@athul_am 


すべての i.MX 6は、i.MX 6SABRE-AIのデフォルトデバイスツリーで1つのCANをサポートします。FlexCANデバイスツリーを使用して両方のCANをサポートしますが、FECとピンが競合しています。i.MX 6SoloX-SD、7Dual SABRE-SD、6Ultre Lite EVK、および 6ULL EVK のデフォルトのデバイス ツリーでサポートします。FlexCANモジュールをサポートするプラットフォームにより、FlexCANはCANFDモードをサポートします。


また、テーブル42のテーブルをご覧ください。FlexCANドライバファイルはIMXリファレンスマニュアルにあります。


また、i.MX6ULLはJ1201ポートを介したCANアクセスを提供します。

Alejandro_Salas_0-1726090008241.pngAlejandro_Salas_0-1726090008241.png


よろしくお願いいたします。

Salas.

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:43 AM
更新人: