1950940_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1950940_ja-JP

1950940_ja-JP

T2081 Codewarrior JTAG号

NXPチームと寄稿者の皆さん、こんにちは。

私はt2081カスタムボードを使用しており、codewarriorからベアボードプロジェクトを実行しています
プログラムを最初に実行すると、エラーが発生します
CCSprotocolPlugin:ターゲットのリセットに失敗しました

[CCS 最後のエラー: T2080: コアが応答していません]


それを解決するのを手伝ってください

日時:t2081 codewarrior jtag問題

親愛なるイーピンワン、
迅速な対応をいただき、誠にありがとうございました。
ハードウェアの問題でしたが、修正されました

日時:t2081 codewarrior jtag問題

「4.3パワーオンリセットの推奨事項」を https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN4804.pdf で公開しました。

また、ターゲット ボードがハードコードされた RCW から起動するように、ターゲット ボードのスイッチ設定が構成されていることを確認してください。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

JTAGインターフェースの設計には問題なさそうです。

「図4-1.T2080RM.pdfの「パワーオンリセットシーケンス」を使用して、カスタムボード上のPORシーケンスのタイミング図を確認します。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

親愛なるイーピンワン、
迅速な対応に感謝します、


jtagチェーンを正しく実行できませんでしたというエラーがまだ発生しています。

私たちはあなたのデザインをPPTと交差検証しました。

以下に添付されているのは、リセットシーケンスの画像です。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

「図3.JTAGインターフェース接続」を https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN4804.pdf で紹介します。

添付資料の3ページ目と同様の波形が得られることを確認してください。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

こんにちはyipingwang、

FPGAリセットロジックに関する情報を見つけてください。

必要に応じて修正を提案してください。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

親愛なるイーピンワン、

以下に添付されているのは、共有したコマンドの出力画像です。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

親愛なるイピンワン、
今問題に直面している、
CCSProtocolPlugin : JTAG チェーンを正しく構成できませんでした。

T2080RMのハードコードされたRCWとデフォルトのT2081 RCWファイルを使用してみました。

プロジェクトの作成に従った手順と発生しているエラーのドキュメントを共有しています
それを解決するのを手伝ってください。

日時:t2081 codewarrior jtag問題

カスタムボードに有効なRCWがないようですので、「4.6.4.1.2」を参照してください。T2080RM.pdfの「ハードコードされたオプションのRCW設定」を使用して、ターゲットボードをハードコードされたRCWとして構成します。

次に、CodeWarrior IDEで、DDRコントローラの初期化を避けるために、ターゲットボードに接続するSRAM起動プロジェクトを作成してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:48 PM
Updated by: