S32K116チップを使用する場合、マニュアルには13個のADCチャネルがあると記載されていますが、PINピンにマッピングされているのは9チャネルだけで、残りは内部ADCです。これらの内部ADCは、PINを介した外部データ取得に使用されていない場合、どのように使用されるのでしょうか?また、どのような機能を持つのでしょうか?
もちろんユーザーはそれを使用できますが、内部電圧を収集するために内部チャネルを使用できないのはなぜでしょうか?
つまり、これらの内部 ADC はユーザーが呼び出し可能なモジュールではなく、チップの内部構造にすぎないと理解していますね?
Hi@Embedded_novice
収集される電圧はチップ内部の電圧であり、外部のPINピンは必要ありません。