1949508_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1949508_ja-JP

1949508_ja-JP

Tabviewはソフトウェアでタブを0に設定できません

タイトルの通り、タブビューを使用してスライディング ウィンドウを作成する場合、タブの高さを 0 に設定する必要がありますが、ガイド ソフトウェアの最小設定は 1 です。

Re: Tabview はソフトウェアでタブを 0 に設定できませんありがとうRe: Tabview はソフトウェアでタブを 0 に設定できませんこんにちは、張さん。ご返信ありがとうございます。ご回答は承知しておりますが、Guiderで直接設定したいと思っています。そうすれば、チップにダウンロードするのではなく、シミュレータで直接実行できるので、効果の確認に便利です。設定できない場合は、他のコントロールの位置にも影響してしまいます。後から、このタブに吸着されている他のコントロールの位置を手動で調整する必要があり、移植の作業負荷が増大します。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:34 AM
Updated by: