1945760_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1945760_ja-JP

1945760_ja-JP

フレキシオカメラ

こんにちは、EVKBRT1170にFlexIOを搭載したパラレルカメラを使用する予定です。

RT1010 サンプルを参照すると、実装中に 2 つの質問があります。

1.RT1010のPCLKは、最大20MHzをサポートすると言われています。RT1170の場合、どのくらいの対応がありますか?この情報はデータシートに見つかりませんでした。

2. RT1010のサンプルは8ビットデータ用ですが、この場合は16ビットデータを使用する必要があります。これのためのサンプルを入手することは可能ですか?そうでない場合は、何を修正する必要があるのか教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:55 PM
Updated by: