PN512のADC IおよびQチャネルの目的がわかりません。PN512は、レジスタ0x3bを読み取ることによって値を読み取る方法を提供しますが、取得している値が何を表しているのか理解できません。
フィールドをオフにすると、値は 0x88 になります。
フィールドをオンにすると、0xf0、場合によっては0xffの値が得られます。
どなたかご説明をいただければ幸いです。
ありがとうございます
ご返信ありがとうございます、
フォローアップとして、レジスタを読み出しているときに、そのレジスタの値は何を表しています0x3B電圧。現在の。
PN512のドキュメントでは、単に「ADC I/Qチャネルの実際の値」と説明しています。どんな価値があるの?
その値を使用してタグの存在を検出する方法はありますか?
ありがとうございます