你好,
我有一个 SJA1110,通过 SPI 和 RMII 连接到外部微控制器。
设法通过 SPI 配置上传使交换机工作。
看来,微控制器能够使用 RMII 接口,我可以将 MII_PHYSID1 和 MII_PHYSID2 读出为 0x001BB012。
但是,无论我做什么,都无法使链接状态变为“启动”。PHY 通过以太网电缆连接到我的计算机。
在编写了非常大的手册之后,我仍然不清楚是否需要以任何特殊方式配置端口 2 PHY 以便与 RMII 接口一起使用。
是否存在需要禁用的某种断电功能?
有人知道,一般程序是否与 TJA1100 相当?
谢谢!
现在可以了。RGMII Tx 时钟由外部 CPU 生成,固件中选择了错误的时钟源。将其设置为正确配置的时钟源,使以太网适用于 rx 和 tx。