1941209_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1941209_ja-JP

1941209_ja-JP

libnfc-nci は PN7160 をサポートしていますか?

PN7160がlibnfc-nciライブラリで使用できるかどうか、どなたか教えていただけますか?PN7120 と PN7150 で libnfc-nci を使用するためのガイドである AN11697 を読みました。しかし、このライブラリがPN7160をサポートしていることを示す情報は見つかりませんでした。

NealZhang_0-1724753744979.png

また、カーネルドライバnxp-pn5xxもPN7160をサポートしているかどうかは?

NealZhang_1-1724753744989.png

ちなみに、NFCモジュールを I.MX 8MPLUSベースのLinuxボードに統合する予定で、NXPの公式WebサイトからのアドバイスにはPN7160を使用する予定です

NealZhang_2-1724753744972.png

感謝~~~


Re:libnfc-nciはPN7160をサポートしていますか?こんにちは、サラス
ご返事ありがとうございます。
実はPN7160のガイドを見つけました
https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN13287.pdf

よろしくお願いいたします
ニール・チャン
Re:libnfc-nciはPN7160をサポートしていますか?

Hello @NealZhang 

お元気でいらっしゃることを願っています。

nxp-pn5xx はPN5xxファミリーのデバイスのみをサポートしているようです。しかし、PN7160には他にも特定のドライバーがあります。

また、libnfc-nci が HAL を使用してユーザー空間で実行されているAN11697を見るとわかるように、libnfc-nci でサポートされているようです。

Alejandro_Salas_0-1724772387741.png

しかし、実際には、それが完全に互換性があるかどうかはわかりません。


これがお役に立てば幸いです。


よろしくお願いいたします。

Salas.

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 02:03 AM
更新者: