1938243_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1938243_zh-CN

1938243_zh-CN

由于未找到库,构建 SDK 失败

Hi

我找不到同名的旧主题。所以我再次设置了它。

我尝试使用命令“bitbake -c populate_sdk imx-image-full”为 imx8mm-evk 构建 sdk。但是 qtpdf 有一个错误,如下图所示

    

Mingheng_0-1724314873236.pngMingheng_0-1724314873236.png

希望可以再次得到某人的帮助。

此致

Mingheng


回复:由于未找到库,构建 SDK 失败

sstate-cache 只是 yocto 在查看镜像之前检查软件包的一个地方。加速具有不同配置的 yocto 构建的一种方法是使用本地定义的 sstated-cache,但有时在多个构建中这样做时,最终可能会得到多个导致类似问题的包版本。幸运的是,这不是这里的问题。

哈雷的链接解决了您的问题吗?

此致,

黏土

回复:由于未找到库,构建 SDK 失败

bitbake-qtwebengine 时遇到错误


此致

Harvey

回复:由于未找到库,构建 SDK 失败谢谢你的回复

这是一个全新的 yocto 设置。
另一方面,有一个名为“sstate-cache”的文件夹,你是指这个吗?配置为默认。

顺便说一句,另一位 NXP 员工也遇到过这个问题,并通过在“local.conf”中添加一些命令解决了这个问题。和 `bblayers.conf`几天前。但是我忘记标记修改,现在我再也找不到该主题了。
回复:由于未找到库,构建 SDK 失败

看起来您可能缺少一些 QT 包或存在一些版本冲突。

如果目标只是生成 SDK。尝试构建一个不包含所有 QT 和机器学习的较小选项。它的构建速度也会更快。

bitbake core-image-minimal -c populate_sdk


这也是全新的 yocto 设置吗?您是否使用共享状态缓存?


此致,

黏土

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:17 AM
Updated by: