1937986_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1937986_ja-JP

1937986_ja-JP

i.MX8MPlusで、シングルSPIライン用に設計されたチップをQSPIラインで使用することは可能ですか?Re:i.MX8MPlusのQSPIラインで単一のSPIライン用に設計されたチップを使用することは可能ですか?

デザインには SRAM が必要ですが、プロセッサが 3 つの SPI インターフェイスしかサポートしておらず、すでに使用されているため、プロセッサから SPI ラインが 1 つも残っていません。したがって、プロセッサからQSPIポート(ピンがNANDピンと多重化されている)に単一のSPI SRAMを接続することが可能かどうか疑問に思います。

Re:i.MX8MPlusのQSPIラインで単一のSPIライン用に設計されたチップを使用することは可能ですか?

ボードにはどのブートフラッシュがありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 04:34 PM
更新人: