1936750_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1936750_ja-JP

1936750_ja-JP

IMX8MPプロセッサのHABエラー

皆様、i.MX8MPボードでHAB署名を検証しようとしていますが、次のようなエラーが発生します。

HAB 構成:0xf0、HAB 状態:0x66

--------- HABイベント情報1 -----------------
イベント情報:
0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0f 0xc0 0x00
0xbe 0x00 0x0c 0x00 0x03 0x17 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x50

STS = HAB_FAILURE (0x33)
RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F)
CTX = HAB_CTX_COMMAND (0xC0)
ENG = HAB_ENG_ANY (0x00)


--------- HABイベント情報2 -----------------
イベント情報:
0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x42 0x5a 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x20

STS = HAB_FAILURE (0x33)
RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C)
CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0)
ENG = HAB_ENG_ANY (0x00)


--------- HABイベント情報3 -----------------
イベント情報:
0xdb 0x00 0x14 0x45 0x33 0x0c 0xa0 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0x40 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x04

STS = HAB_FAILURE (0x33)
RSN = HAB_INV_ASSERTION (0x0C)
CTX = HAB_CTX_ASSERT (0xA0)
ENG = HAB_ENG_ANY (0x00)

これらは開発環境から来ています
U-Boot SPL 2023.04-lf_v2023.04+g1e5b6c6bf2

誰かこのトピックに関してアドバイスをくれませんか?前もって感謝します

Re: HAB Error on IMX8MP processor

これを修正できた可能性はありますか?私もsrk1からsrk2に変更しようとすると同じ問題が発生します

Re: HAB Error on IMX8MP processor

こんにちは、

RSN = HAB_INV_INDEX (0x0F) は、指定されたインデックスのキーが間違っているか、インストールされたキーのターゲット インデックスが利用できないことを示します。csf ファイルを確認します。

これらのエラーの詳細については、HAB API を参照してください。API には、署名用にダウンロードする CST ツールが含まれています。


よろしくお願いします。

Harvey

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-24-2025 03:29 AM
Updated by: