こんにちは、
RFIDDiscover で使用するには、NXP Pegoda CL RD701 (Windows 11) 用のドライバが必要です。
https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/mifare-hf/mifare-desfire/rfiddiscover:RFID-DISCOVER
(RFIDDiscover対応リーダー)
NXP NTAG 424 DNA チップをエンコードするには、このドライバがすぐに必要です。私はすでに TagXplorer ソフトウェアと Identiv uTrust 3700 F リーダーで試しました。ソフトウェアが最新ではなくなったため、動作しませんでした。チップを至急エンコードする必要があるので、サイトに掲載されていない NXP Pegoda CL RD701 リーダーのドライバを提供してください。
よろしくお願いいたします。
皆さん、NXP Pegoda RD 701のドライバも送っていただけませんか?よろしくお願いします。
こんにちは@danielchen さん、rd 701 の win10x64 ドライバを送っていただけますか? ありがとうございます!
@binhdao ; わかりました。今日中に送ります。以下のリンクを使用して、まずサポート アカウントを作成してください。https: //www.nxp.com/webapp-signup/register ?referrerUrl=https://www.nxp.com/products/power-management/pmics-and-sbcs/system-basis-chips/high-speed-can-dual-...
あなたの口座に送ります。
こんにちは@danielchen 、 rd 701 のドライバーを送っていただけますか?
ありがとうございます
ビン
Windows 7 x64 用の RD701 ドライバをメールで送ってください。ありがとうございます。
こんにちは@Loick :
添付のドライバを確認してください。これは Windows 7 用ですが、Windows 10 でも動作するはずです。
よろしくお願いします。
ダニエル
こんにちは、ダニエル。
早急なご対応ありがとうございます。
CLRD 701 は確かに非常に古く、メンテナンスも行われていないのに、なぜ RFIDDiscover の互換リーダーとしてリストされているのか、少し不思議に思います。NTAG 424 DNA チップは比較的新しいもの(2019 年)であり、高度な DNA テクノロジを使用しているSO、これらをエンコードするために古いリーダーが推奨されるのは驚きです。
Windows 11 用のドライバがない場合、少なくとも Windows 10 用のドライバはありますか?Windows 2000 の最後の更新が 2005 年であったことを考えると、そのような古いシステムに RFIDDiscover をインストールして NTAG 424 DNA チップを正常にエンコードできるかどうかは非常に疑問です。
可能であれば、NXP Pegoda CL RD701 の利用可能なドライバを (電子メールで) 送信していただき、できるだけ早くテストできるようにしていただけますか?また、ご提案いただいたリーダー(CLRD730)は現在ウェブサイト上で在庫切れとなっております。互換性のあるリーダーとソフトウェアの両方を含む、NTAG 424 DNA チップをエンコードするためのソリューションが早急に必要です。
これを設定する最も速い方法をアドバイスしていただけますか?
よろしくお願いします、
ロイック
こんにちは、ロイックさん:
CLRD 701 は非常に古く、もうメンテナンスされていません。サイト上で見つけることはできません
CLRD730 を使用することをお勧めします。詳細については、以下のリンクを参照してください。
PEGODA非接触型スマートカードリーダー | NXP Semiconductors
Windows 11 用の CLRD 701 ドライバはなく、Windows 2000 用のドライバのみがあります。
もし古いパソコンで見つかって、まだ必要なら、明日の朝にメールでお送りします。
よろしくお願いします。
ダニエル