皆さん、こんにちは
サンプリングしたいADC入力は>8個あり、FTM PWM INITトリガと同期しています。
これにはPDBを使用しています。しかし、W 以外の S32K を使用しているため、PDB で CH0 と CH1 をバックツーバック リンクすることはできません。
私は、DMA(ADC COCOによってトリガーされる)がADC_SC1nを書き換えて、より多くの入力をパルスごとに「リンク」する解決策が機能することを考えました。しかし、DMAを介してSC1nに書き込むと、PDBがADCを再度トリガーできなくなるようです(最初のチャネルのESがハイになります)。
これを達成する方法について誰かがアドバイスできますか?
ありがとうございます
ジョーイ