1933449_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1933449_ja-JP

1933449_ja-JP

IMX8MP micfilレコードデータ損失、ルートクロックとして12.288Mhzを使用する場合、レートは48kおよび8チャネルです

こんにちはサポート、

外部クロック(EXT3)をmicfilのルートクロックとして使用すると、周波数は12.288Mhz、ORSは8、クロックdivは4、周波数分割後のクロックはマイクアレイセンサーの要件を満たしており、PDMサンプリングレートが48k、チャネル= 8の場合、データ損失が見つかりました。
しかし、48k & channel=4 または 16K & channel=8 は問題ありません。

外部クロック周波数は変更できないため、micfil を 48K および 8 チャンネルのオーディオサンプリング用にどのように設定できますか?

日時:IMX8MP micfilレコードデータ損失、ルートクロックとして12.288Mhzを使用する場合、レートは48kおよび8チャネルです

こんにちは@ZenJeams 

48k、8ch、div=4 の場合、div は最小要求 CLKDIV の要件を満たすことができません。

Very Low Quality モードで必要な最小 CLKDIV 値は次のとおりです。
floor(K*CLKDIV) >= K * (10+43EC) / (8*OSR) = 5.53.

実際には8チャンネルではなく4チャンネルしか必要としないことを認識しました。ただし、必要なチャネル番号はch0、ch2、ch4、ch6で、これらは8チャネルの中にあります。

必要なチャンネルのみを抽出するパッチを作成しましたので、試してみて結果をお知らせください。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:59 PM
更新人: