こんにちは、私は2線式モードを使用してRS485半二重動作のLS1043AでLPUART3を構成しようとしています。私は次のシナリオをカバーする必要があります:
1. 送信されたデータを受信するためのエコーバック付きRS485半二重
2.エコーバックなしのRS485半二重により、送信データの受信がなくなります
操作はこれらのモード間で切り替えられ、適切に同期されます。上記の 2 つのシナリオで LPUART レジスタの構成を提供できますか。
ご回答いただき、誠にありがとうございます!
添付のlpuartデバイスドライバを参照してください。