1930948_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1930948_zh-CN

1930948_zh-CN

检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

示例的版本信息如下:

* Autosar版本:4.7.0
* Autosar 修订版:ASR_REL_4_7_REV_0000
* Autosar Conf.Variant:
* 软件版本:3.0.0
*构建版本:S32K3_RTD_3_0_0_D2303_ASR_REL_4_7_REV_0000_20230331


我使用的串行Flash是W25Q16。我已将数据表作为附件附加。

我在下面的 ConfigTools 表中配置了 Mem LUT Operand:

写入使能为 06h,读取状态寄存器-1 为 05h

FelixQi_0-1723536821803.png

FelixQi_1-1723536866860.pngFelixQi_2-1723536893974.pngFelixQi_3-1723536920511.png

但是当我运行示例时,在 main.c 中运行 Qspi_Ip_EraseBlock()

FelixQi_4-1723537152600.png

它运行到 Qspi_Ip_WriteEnable(),

FelixQi_5-1723537253658.png

/*发送WREN命令*/之后,当/*检查WEL位*/时,WEL预期为1,但读到的却是0,因此程序运行到Mem_ExFls_ExampleAssert()。

是否存在任何错误的配置或者我是否错过了一些重要的配置?期待您的回复。谢谢!

回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

我漏掉了读取状态寄存器-1序列中的READ指令。问题已经解决了。

回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败我注意到寄存器 QUADSPI->RBDR[0] 的值始终保持为 0x00000000。
回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

Hi,

我并没有在源代码中将该引脚驱动为逻辑 0。

我已经通过示波器测量了这个引脚,它在整个过程中保持逻辑 1。

我也尝试过不连接这个引脚,但仍然遇到同样的问题。


此外,我还尝试了另一个命令“读取 JEDEC ID”。以下是 Flash 用户手册中的序列:

 
 

Sequence of Read JEDEC ID.PNG

发送读取命令后,我可以测量通过DO有数据输出。

但运行以下 API 后,ReadData 中的所有数据都保持为 0:

qspiStatus = Qspi_Ip_RunReadCommand(instance, 21, 0U, ReadData, NULL_PTR, 3U);//读取JEDEC ID

 

21 是 ReadDeviceId 的 LUT 索引:

/* 21: 读取设备ID */
(Qspi_Ip_InstrOpType)((Qspi_Ip_InstrOpType)QSPI_IP_LUT_INSTR_CMD | (Qspi_Ip_InstrOpType)QSPI_IP_LUT_PADS_1 | (Qspi_Ip_InstrOpType)159U),
(Qspi_Ip_InstrOpType)(QSPI_IP_LUT_INSTR_STOP)


看起来 Flash 可以响应命令,但 S32K344 无法正确读取。

我不确定问题出在哪里。



回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

如果是的话,您是否将该引脚驱动为逻辑 0?

回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

Hi,

感谢你的回复!

FelixQi_0-1723684800815.png

FelixQi_1-1723684880713.png

Flash的/WP(IO2)引脚目前连接到S32K344的PTD12。


回复:检查 Qspi_Ip_Example_S32K344 中的 WEL 位失败

您的 /WP 引脚连接是什么?


davidtosenovjan_0-1723642866094.png


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 10:43 AM
更新人: