皆さん、こんにちは。
MediaTek USB WiFiドングル(Mediatek mt7921au)を有効にしようとしていますが、 defconfigで次のことを有効にしました。
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
CONFIG_MT76_CORE=y
CONFIG_MT7921U=y
CONFIG_MT7921_COMMON=y
USB ドングルを接続して lsusb を実行すると、次のように表示されます。
root@localhost:~# lsusb
バス 001 デバイス 002: ID 0e8d:7961 MediaTek Inc. Wireless_Device
バス001デバイス001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation2.0ルートハブ
ただし、 ipa または nmcliにWiFiインターフェイスが表示されません。
誰かが私が欠けているかもしれないものについて何か考えを持っていますか?どんな助けでも大歓迎です。
ありがとうございます!
Hi @pilotnite!
Linuxユーザーガイドを参照してください。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/IMX_LINUX_USERS_GUIDE.pdf
ワイヤレスドライバーは、WEP / WPA / WPA2 / WPA3暗号化認証ツールであるwpa_supplicantをサポートしています。
• Wi-Fiドライバ:SDIOインターフェースを備えたNXP 88W8987ベースのモジュール、PCIeおよびSDIOインターフェースを備えたNXP 88W9098ベースのモジュール、PCIeおよびSDIOインターフェースを備えたNXP 88W8997ベースのモジュール、SDIOインターフェースを備えたNXP IW416ベースのモジュール、SDIOインターフェースを備えたNXP 88W8801ベースのモジュール、およびSDIOインターフェースを備えたNXP IW612ベースのモジュールをサポートします。
•ファームウェア
NXPリリースパッケージには、すべてのNXP、Wi-Fi / Bluetoothファームウェアがすでに含まれています。NXPライセンスに同意する必要があります。
Wi-Fiを実行するには、最初に次のコマンドを実行し、以下の一般的なコマンドに従います。
• 次の手順では、connman を使用して次のコマンドを実行します
# For all the Wi-Fi modules:
modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
$connmanctl
connmanctl> enable wifi
connmanctl> scan wifi
connmanctl> services /* This should list of the network. For example
wifi_c0e4347f5053_4a62726f_managed_psk*/
connmanctl> agent on
connmanctl> connect wifi_c0e4347f5053_4a62726f_managed_psk /* Enter Passphrase
*/
Agent RequestInput wifi_c0e4347f5053_4a62726f_managed_psk
Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory ]
Passphrase?
connmanctl> quit
よろしくお願いいたします!
Chavira
ご意見ありがとうございました。
機内Wi-Fiを手伝ってもらえますか?defconfig と linux-firmware (もしあれば) は何が必要ですか?
Hi @pilotnite!
残念ながら、そのWiFiモジュールをボードで使用した経験はありません。
ボードに取り付けられているwifiの使用をお勧めします。
よろしくお願いいたします!
Chavira