*******************************************************************************
このデモ・アプリケーションは、
POWER & WKUP IPドライバをS32K3xx MCUで使用する方法を示すこと目的としています。
現在の例:--
SW-6 = PTB-19 -----> 「押す」をクリックしてスタンバイ・モードに入ります。
SW-5 = PTB-26 = WKUP[41] --> 「押す」をクリックして、スタンバイ・モードを終了します。
RTC --> Wakeupソース-1
この例ではPIT-0タイマを使用して周期割り込みを生成しています。
T ------------------------------------------------------------------------------
* テスト用ハードウェア:S32K3X2EVB-Q172
* MCU:S32K312
* コンパイラ:S32DS3.5
* SDKリリース:RTD 3.0.0
* デバッガ:PE Micro
* ターゲット:internal_FLASH
********************************************************************************
以下の設定を行い、スタンバイ・モードでSIRCを有効にします:--