1928320_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1928320_ja-JP

1928320_ja-JP

EmiOSチャネルPWM出力を無効にする方法

こんにちは、EMIOSの特定のチャネルでPWM出力を無効にしたいです。これは関数を通じて実現できますか?その方法を教えてください。

日時:エミオスチャネルのPWM出力を無効にする方法

こんにちは@fengba_360 

レジスタに書き込むことでそれを達成することは可能ですか?はい

その場合、具体的なプランを教えてください。 主に EMIOS チャネルをディセーブルにするには、チャネルの制御レジスタ 2 とストップ クロックをクリアし、チャネルの制御レジスタをクリアし、An レジスタと Bn レジスタをクリアする必要があります (S32K3xx リファレンス マニュアル、Rev. 8 のセクション 63.8.6 を参照)。追加の手順がある可能性がありますが、一部のチャネル構成で異なります(手順についてはEmios_Pwm_Ip_DeInitChannel()関数で詳しく説明します)。

日時:エミオスチャネルのPWM出力を無効にする方法レジスタに書き込むことでそれを達成することは可能ですか?その場合、具体的なプランを教えてください。
感謝!
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:12 PM
更新者: