1928121_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1928121_ja-JP

1928121_ja-JP

S32K144W収集した電圧を温度に変換する方法

dylan_yumq_0-1723108420367.pngdylan_yumq_0-1723108420367.png

上記は、温度センサーに設定されたADCチャンネルです

dylan_yumq_1-1723108444180.pngdylan_yumq_1-1723108444180.png

上の図では、電圧はstm32温度式で温度に変換されていますが、技術マニュアルには記載されていないs32kマイクロコントローラの電圧から温度への変換式は何ですか?

#s32K144


Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法

S32K144の内部温度センサーはサポートおよび保証されなくなりました。NDAの下で共有できるいくつかの内部メモがあります。とにかく、このセンサーは情報提供目的でのみ使用することをお勧めします。基本的な温度特性評価は、どなたでもご自身で行うことができます

Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法

dylan_yumq_0-1723186136183.pngdylan_yumq_0-1723186136183.png

申し訳ありませんが、このドキュメントにアクセスできません

Re:s32k144w収集した電圧を温度に変換する方法

Hi,

関連情報についてはS32K148、「必要な内部ADC温度チャネルの詳細 - NXPコミュニティ」を参照してください。

よろしくお願いいたします。

パベル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:17 AM
更新者: