mscale_ddr_tool_v3.31_setup.exe 无法与 iMX8M Plus EVK 配合使用我下载了 iMX8M Plus 的 ddr 工具(mscale_ddr_tool_v3.31_setup.exe.zip),并从脚本文件夹和我自己的文件夹中下载了脚本到 iMX8M Plus EVK。下载后,没有任何反应,如下所示。“校准”和“压力测试”也处于非活动状态。谁能告诉我哪里出了问题?谢谢。

i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus回复:mscale_ddr_tool_v3.31_setup.exe 无法与 iMX8M Plus EVK 配合使用
Hello,
我无法重现该问题,在我这边它运行良好,似乎您的程序中存在一些不同之处。
请遵循工具中包含的指南。
DDR 工具需要访问 Windows 注册表,用户必须以管理员模式运行它。
- 配置 i.MX 目标板以串行下载模式/制造模式启动并启动电路板。
- 将 UART 电缆从主机连接到 MX8MSCALE 调试 UART。
- 将主机的 USB 电缆连接到 MX8MSCALE 目标板上的 USB OTG 端口。
- 以管理员模式启动 MSCALE_DDR_Tool.exe。
- 按下调试 UART 区域中的搜索按钮,然后选择连接到 MX8 Cortex A-Core 调试 UART 的正确 UART 端口并按下连接按钮。
- 加载DDR初始化脚本并根据主板的DDR内存选择正确的下载选项。
- 按下下载按钮并等待目标板准备就绪。
根据您的屏幕截图,您的电路板在串行下载模式下未被检测到。
顺祝商祺!