こんにちは、
RD33774ADSTEVBと通信するためにFRDM665SPIEVB をS32K3X4EVB-T172と統合しようとしていますが、TPL MC33665A が SPI 経由で応答しません。
FRDM665SPIEVBにリクエストを送信CANますが、応答を受信できません。添付のスクリーンショットを参照してください。
私は NXP 提供の例 (Bcc_774a_Phy_665a_example_S32K344_DS) をデフォルト構成 (LPSPI-1 (応答) および LPSPI-2 (要求)) で使用しています。
どのような入力でも役立ちます。
注記:
また、LPSPI2 はFRDM665SPIEVBとピンが直接一致しないため、 TPL ボードと MCU ボードの両方をジャンパー経由でコネクテッドしました。
FRDM665SPIEVB は、5V およびグランド ピンを介してのみ S32K344 評価ボードから電源を供給され、その電源 5V LED とS32K344EVB LED (緑) がオンになっています。内部レギュレータは使用していません (VBAT =0v)。
こんにちは@TomasVaverkaさん、
私は S32K3 BMS GEN2 SDK 0.9.1 を使用しており、 FRDM665SPIEVB を統合しようとしています 。
私も同じ問題を抱えており、MC33665A は MCU に応答しません。
この問題を解決するための新しいヒントはありますか?
敬具
アロン
こんにちは、ヴァルンさん。
弊社の BMS SW 専門家に調査を依頼しましたが、まだ返答がありません。何かニュースが入りましたらすぐにお知らせします。ご辛抱いただきありがとうございます。
BRs、トーマス