1927160_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1927160_ja-JP

1927160_ja-JP

IMX8MP CAN FD テストは 6000k のデータビットレートで失敗しました。

こんにちはNXPチーム

お客様はCANバスFDをテストしましたが、テストは失敗しました。

彼らはデータビットレートを6000kに設定しようとしましたが、失敗しました。

ただし、データビットレートを5000kに設定しました。

何かアドバイスはありますか?

テスト コマンド: (テスト 6000k は失敗)。

IPリンクセット CAN0 UP タイプ CAN ビットレート 1000000 dbitrate 6000000 fd on

IPリンクセット CAN1 UPタイプ CANビットレート 1000000 dbitrate 6000000 fd on

charleshuang_0-1723018914421.jpeg


テストは5000kパスです。

charleshuang_1-1723018978676.jpeg

i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。

@kef2 

あなたの助けに感謝します。8Mbpsパス。

Re: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。

Hi,

すでに書いたと思いますが、CANクロック@40MHz、8Mbpsは達成可能です。最も近い速度は5Mbpsと8Mbpsで、その間の@40Mhz速度はこれ以上ありません。

使用しているトランシーバーチップの能力もお忘れなく。

Re: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。

Hi  @kef2 

NXP i.MX8MP DTSI設定に従い、CANクロックは40MHzに設定されています。

テストパスの最大ビットレート値をご存知ですか?

ありがとうございます。

Re: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。お客様は「ビットレート エラー 4,7%」のメッセージを無視しないでください。ご覧のとおり、彼は5Mbpsでそのようなエラーを持っていません。
必要なすべてのビットレートを使用することはできませんが、CANクロックで許可されているビットレートのみを使用できます。CANクロックが何であるかを指定していません。80MHzでは、8、5、4、3.2、2.5、1.6、1Mbpsに加えて、1Mbps未満のものも可能です。40MHzでは3.2は無理ですが、もしかしたら1.6ももかまいませんので、確認しておかなければなりません。6Mbpsの場合、30MHzまたは60MHzのクロックが必要だと思いますので、自分で計算してみてください。
Re: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。

@Rita_Wang 

Image OSについて Yocto 3.0-5.4.70

Re: IMX8MP CAN FD テストが 6000k のデータ ビットレートで失敗しました。

どのバージョンの BSP を使用していますか?NXP evkボードを使用していますか、それとも自分で設計したボードを使用していますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:20 AM
更新者: