您好,我在使用s32k312 使用bctu 配置ADC时,有以下问题:
BCTU LIST ITEMS 只能支持32个adc channel,我现在有42个adc channel 该如何使用bctu进行配置?
如果我仅使用ADC0 的25个采样通道, 但我根据数据手册,bctu list 的条目格式如下(adc0,adc1,adc0,adc1......adc0n,adc1n),如果我仅配置adc0, 该怎么配置?
您好,那我应该怎么解决这个问题?
Hello,
我已经测试过了,我发现和你一样的限制是 S32DS。
我也在 Tresos 中尝试过:
这是由于所选衍生物的转换列表中的最大可用元素的 RTD 限制。
正如您所看到的,S32K 的大小限制为 32 CL:
顺祝商祺!
Peter