1925982_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1925982_ja-JP

1925982_ja-JP

32k312はbctuを使ってADCを構成する

こんにちは。s32k312 と bctu を使用して ADC を構成する際に、次の質問があります。
BCTU LIST ITEMS は 32 個の ADC チャネルしかサポートしません。現在 42 個の ADC チャネルがあります。bctu を使用してこれらを設定するにはどうすればよいでしょうか?

Re: 32k312 bctu を使用して ADC を構成する

ADC0 の 25 個のサンプリング チャネルのみを使用する場合、データ シートによると、bctu リストのエントリ形式は次のようになります (adc0、adc1、adc0、adc1......adc0n、adc1n)。adc0 のみを構成する場合は、どのように構成すればよいですか。 微信图片_20240807144837.png

Re: 32k312 bctu を使用して ADC を構成する

こんにちは。この問題をどう解決すればいいでしょうか?

Re: 32k312 bctu を使用して ADC を構成するそれで、この問題をどう解決すればいいのでしょうか?Re: 32k312 使用bctu 配置ADC

Hello,

私はそれをテストしました、そして私はあなたと同じ制限がS32DSであるように見えます。

私もTresosで試してみました:

petervlna_1-1723011263981.png

これは、選択した導関数の変換リストで使用可能な最大要素のRTD制限によるものです。

S32K の場合と同様に、32 CL サイズには制限があります。

petervlna_2-1723011511267.png

petervlna_3-1723011539007.png


よろしくお願いいたします。

ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:35 AM
更新者: