1925606_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1925606_ja-JP

1925606_ja-JP

LS1046ARDB SDカードイメージが起動しない

Hi

新しいLS1046ARDBがあります。そのラベルには次のように書かれています。

LS1046ARDB-PB REV E

LSDK 21.08

工場出荷時のデフォルトのQSPIブートは機能します。LSDK 21.08 flexbuild を使用してイメージをビルドしたいと考えています (flexbuild を使用して FRWY-LS1046A の SDCard イメージをビルドして起動しています)。

私は以下を試しました。いずれの場合も、デバイスは SDCard から起動しません。

これにより、イメージがダウンロードされ、SDCardに書き込まれますが、起動しません。

./flex-installer -i auto -m ls1046ardb -d /dev/sde -p 4P=128M:2G:8G:-1


私もlsdk 21.08環境で試しました:

フレックスビルダー -M LS1046ARDB

flex-installer -r rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64.tgz -b boot_LS_arm64_lts_5.10.tgz -f firmware_ls1046ardb_sdboot.img -p 4P=1G:2G:2G:10G -d /dev/sde

これも正常にイメージをビルドしてSDカードに書き込みますが、ディップスイッチ(SW_RCW_SRC6)を切り替えても起動しません。

誰かが私が欠けているものを提案できますか?

ありがとうございます

Re:SDカードイメージが起動しないLS1046ARDB

この問題は解決されています。私の問題は次のいずれかによって引き起こされたと思います。

別のフォルダでlsdkをビルドした後、新しいbashシェルを使用しなかったため、envsが正しくありませんでした

不良な SD カード アダプター

Re:SDカードイメージが起動しないLS1046ARDB

lsdk2108 を使用してイメージをビルドすると、1046ARDB は u-boot を開始しません (コンソール出力はありません)。私は手付かずのflexbuild_lsdk2108_github.tgzで次のことを行っています。

フレックスビルダー -M LS1046ARDBの-J16

flex-installer -b boot_LS_arm64_lts_5.10.tgz -r rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64.tgz -f firmware_ls1046ardb_sdboot.img -d /dev/sde

FRWY-LS1046 でも -m ls1046afrwy を使用して、同じビルドプロセスが機能します。

誰かが問題が何であるか知っていますか?

Re:SDカードイメージが起動しないLS1046ARDB

ここの指示に従ってLS1046ARDB SDカードを永続的な「読み取り専用」にする - NXPコミュニティは、ボードがSDカードから起動するようになりました。パーティション分割オプションが問題を引き起こしていたのだろうか(これらはFRWY-LS1046で機能しました)

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:16 AM
更新者: