1919787_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1919787_ja-JP

1919787_ja-JP

低電圧検出-iMXRT1062

こんにちは、皆さん

現在、低電圧検出を使用してiMXRT1062の3.3V電源レールを監視するソリューションを探しています。2.8Vは、VD_HIGH_INを動作させるために必要な最低電圧だと思います。私のプロジェクトでは、現在、LDO 2P5(2.875Vに設定)からのブラウンアウト検出を使用しています。電力が2.8V程度に下がると、システムはPMU IRQをトリガーしてデータ保存関数呼び出しを実行できます。セットアップ中に、LDO 2P5 出力ターゲットについて1つのことに気付きました。

Lumax_0-1722288257506.png

プログラミング範囲の両極端は、2.875Vを超える電圧値に関するものですか?それとも最大値は2.875Vですか?


ありがとうございます

Lumax

日時:低電圧検出-iMXRT1062

ブラウンアウトはLDO出力を監視します。
ブラウンアウト ターゲット = OUTPUT_TRG - BO_OFFSET

システムの電力を監視する場合は、電圧モニターをEVKとして使用して、電源の不具合を防ぐことができます。

Omar_Anguiano_0-1723745544912.png

よろしくお願いいたします
オマル

日時:低電圧検出-iMXRT1062こんにちはオマール、

お返事ありがとうございます!
と書かれているので、チップの機能が低下する可能性があります。
デフォルト値(2.5V)を使用する場合、ブラウンアウト検出を使用する方法はありますか?LDO2P5?約2.75Vを過ぎると、マイコンの電源が切れてフリーズするようです。ところで、私は低電力モードを使用していません。それとも、低電圧検出を行う別の方法はありますか?

感謝!
ルマックス
日時:低電圧検出-iMXRT1062

こんにちは

これは、プログラミングの極端さが0x0で0x1Fであることを示しています。
標準的なプログラミング動作範囲は2.25V〜2.75Vです。

よろしくお願いいたします
オマル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:29 AM
更新者: