1917682_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1917682_zh-CN

1917682_zh-CN

S32k344 uart 模块无法同时发送和接收信号

你好 ,
当我使用 EB tresos 配置 uart 计划时,我不知道如何同时使用发送和接收功能,因为当其中一个接口发送或接收数据时,另一个接口会相互阻塞。例如我使用 UART_AsyncReceive 准备接收数据,如果没有数据输入,uart 的状态就是 UART_STATUS_OPERATION_ONGOING,在这种情况下,Uart_AsyncSend 无法正常工作,
,谁能帮帮我?非常感谢

Re: S32k344 uart moudule can not send and receive at the same time

很奇怪,已经一年了,没有人回应你。我们的 RTD3 也遇到了同样的问题。我们还没有找到解决方案,尤其是因为我们使用的是发送和接收数据的定期任务。我想知道你们是否找到了解决这些基本 UART 问题的方法。令人吃惊的是,恩智浦竟然没有设法解决这些根本性问题。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:44 PM
Updated by: