1915967_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1915967_ja-JP

1915967_ja-JP

S32k146 SPI 付き SD カードからデータを読み取る

こんにちは
マイクロSDカードからデータを読み取る必要があります。

SDKを使用せずにSPIを介してs32k146とSDカード間の通信の例はありますか?

よろしくお願いいたします

Sandra

Re: S32k146 read data from SD-card with SPIどうもありがとう日時:S32k146はSPIを使用してSDカードからデータを読み取ります

Hi LBowen,

次のトピックの https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/S32K144-Fatfs/m-p/1205126/highlight/true#M2016 の下部に掲載されているプロジェクト「S32K144_Project_LPSPI」をベースに使用しました。SDカードからデータを読み取るには、f_writeの代わりにf_readを使用する必要があります。

よろしくお願いいたします


Re: S32k146 read data from SD-card with SPI質問なのですが、解決しましたか?私もこのルーチンが必要なので、よろしくお願いします。
日時:S32k146はSPIを使用してSDカードからデータを読み取ります

こんにちは@12914A 

S32KファミリはSDカードを直接サポートしていないため(想定されるユースケースではありません)、このデバイス用のそのような例やドライバはありません。ドライバーはユーザーが作成する必要があります。

S32K1xxシリーズMCUの使用を開始するために必要なソフトウェア例と必要な起動手順を説明するアプリケーションノート(S32K1xxシリーズクックブック)があります。また、LPSPIモジュールや、プログラムされたとおりに単語が送信されない、または期待される単語が受信されないなどの通信の問題についてもお手伝いします。


BR, VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:48 AM
更新者: