1910739_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1910739_ja-JP

1910739_ja-JP

board.h に extern C ガードがありません

これはバグレポートです。MCXA153にはSDK_2.16.000を使用しています。MCUXpressoの「新しいC/C++プロジェクトの作成」ウィザードを使用して新しいC++プロジェクトを作成すると、生成されたコードがビルドに失敗します。

`BOARD_InitDebugConsole()' への未定義の参照

これは board.h に extern C ガードが欠落しているためです。これは次のように修正できます。



#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

void BOARD_InitDebugConsole(void);

#ifdef __cplusplus
}
#endif


開発ボードMCXARe: board.h missing extern C guard

約束してから 1 年以上経ちましたが、新規インストールで C++ プロジェクトを作成すると、バグはまだ存在します (2025 年 12 月)。

`BOARD_InitDebugConsole()' への未定義の参照


NXP ではお客様のケアをしている人っているのでしょうか?


Re: board.h missing extern C guard

親愛なる@aberger様、

お客様のフィードバックに基づいて問題を再現し、対応する問題を特定しました。

回答を NXP コミュニティにご提供いただき、ありがとうございます。このバグは関連チームに提出済みであり、対応するパッチをできるだけ早く更新したいと考えています。

よろしくお願いいたします

LIU

Re: board.h missing extern C guard

こんにちは、 @fjrg76さん

この問題を報告していただきありがとうございます。返信が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。

当社の社内システムでは、CASEが1か月以上クローズされると、新たな更新が加わった際にリマインダーや通知を受け取ることはありません。ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

この問題については、SDKチームに確認し、できるだけ早くご連絡いたします。

念のためお伝えしますが、今後さらに質問や懸念があれば、新しいサポートチケットを作成してください。これにより、お客様のご要望を迅速に確認し、タイムリーな対応が可能になります。または、直接私にご連絡いただければ、メッセージを受け取り次第すぐにご連絡いたします。

ご理解とご辛抱に感謝いたします。


BR

アリス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: