Hi:
最近、LLCEの使い方を学び始め、光アンプのルーチンをS32DSにインポートしましたが、" can_43_LLCE_IPW_init " で初期化が失敗しました。以前の周辺機器のデバッグ経験によると、公式ルーチンは通常何の問題もありません。何が悪いのかを分析するのを手伝ってください。私の環境:S32DS 3.5 /RTD 4.0.2/LLCE 1.0.8; 一さらに質問があります、フォーラム内でわかります、LLCEに関する人々の質問は基本的にLinuxですが、LLCEは現在Mコアでサポートされていませんか?
Hi,
ご意見ありがとうございました。LLCE v1.0.8で発生する可能性のある欠陥については、初期化の問題に関するものはありません。この例で何かを変更しましたか?プロジェクトのプロパティを変更しましたか?
初期化が失敗する理由の1つは、最適化レベルを「なし」に変更したことです。最適化レベルを変更しましたか?
お知らせください。
Hi, @Daniel-Aguirre
私は現在S32G-VNP-RDB3開発ボードを使用していますが、使用例は次のスクリーンショットです。
Hi,
NXPのリファレンスボードを使用していますか?また、LLCEの例を使っていますか?
MコアはまだLLCE-FWでサポートされていると理解しています。
お知らせください。