1909905_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1909905_ja-JP

1909905_ja-JP

PT200xHM測定機能、電圧なし

OA機能では、電圧設定のための設定は出来ません。

私は次のように書いています。

1AAh=426日
b6=oa1_g1 b5-3= oa_sel1 b2-1=oa1_gain b0=oa1_en
0000 000 0001 0001 0x0011
'000':電流測定ブロック1からの出力
'001':電流測定ブロック3からの出力
'010':OA_Meas1:測定機能からの出力、未処理の信号
'011':OA_Meas2:測定機能からの出力、ローパス+ハイパスフィルタリング
「100」:OA_Meas3:測定機能からの出力、LP+HPフィルタリングの2倍
「101」:2.5ボルト
'110':OA_Meas4:測定機能からの出力、ローパスフィルタリング


meas_func1レジスタ(1ACh)
予約済み B12-9= dac_fb_sel B8=cur_volt0, B7-5 =d_ls_sel B4-2=s_hs_sel B1-0 oa_cur
000 0000 0 001/.0100.01 00 = 0044h HS2 - LS1

meas_func2レジスタ(1ADh)
b15=offset_hp2_sel、b14=offset_hp1_sel、b13-10=fc_hp2_sel、b9-7=gain_hp1_sel b6-3=fcut_hp1_sel b2-1=volt_att
xxxx xxxx xxxx x000=0 フィルタされていない div by 30

スコープは0Vでフラットラインを示します

はい、パーツ名にMが入っています。

何を見逃したのか?


ソレノイドコントローラーRe:PT200xHM測定機能、電圧なし

はい、動作します。週末はいい休みを。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:28 PM
Updated by: