1908859_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1908859_ja-JP

1908859_ja-JP

ldfファイルを使用したs32k116の設定

フレームID 0x30の2つの信号を送信できるマスターノードがあり、s32116 evbをスレーブノードとして設定したいと考えています。
私の場合、フレームIDが0x30の信号を0x01 0xff 0xff 0xffとして送信すると。GPIOピンのいずれかがHigh(LEDが光るはずです)か、フレームIDが0x30の0x00 0xff 0xff 0xffの信号が送信されると、LEDで構成された同じGPIOがローになるはずです。
これに関連する提案や簡単な例は大歓迎です。

前もって感謝します!

ありがとう & よろしく、サントッシュ


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:28 PM
更新者: